This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28060:400Hz 交流应用

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28060
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294164/ucc28060-400hz-ac-application

器件型号:UCC28060

大家好、

UCC28060是否支持 AC 400Hz 应用?

设计具有 UCC28060的交流400Hz PFC 时是否需要任何特定注意事项?

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于设计400Hz 交流整流线路、UCC28060应能够正常工作并满足 EN61000-3-2谐波含量要求。

    您应该能够遵循与60Hz 设计相同的设计流程。

    此致、