This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:VOUT 精度

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294285/ucc28070-vout-accuracy

器件型号:UCC28070

团队、

 我的一位客户正在尝试了解 VOUT 的准确性。 VREF 用作基准、VSENSE 用于感测输出电压。 但查看数据表、可能会有些奇怪。  

对于 VREF、给出了±3%的精度。 Vref/2用作跨导电压误差放大器的一个输入。 第二个输入是 VSENSE。 但对于 VSENSE、数据表状态的精度为±2%。 如果基准精度仅为±3%、那么这怎么可能实现±2%?

谢谢。
 罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:  

    我不确定这是怎么发生的、但3V 基准可能是经过严格修整的输出、而6V 基准是由3V 乘以放大器增益2得出的。

    不过、这是实现的、所有器件都符合数据表中每个参数的最小/最大限值。

    此致、
    乌尔里希