This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566231:OCP 或 OVP 后自动恢复

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS566231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293061/tps566231-auto-recover-after-ocp-or-ovp

器件型号:TPS566231

您好!

TI 是否具有在 OCP 或 OVP 之后自动恢复的12V 输入到输出5V/3A 降压稳压器?

我知道当发生 OCP 或 OVP 等故障时稳压器必须锁定、TI 是否有这种器件可以自动恢复而无需再次触发启用?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我将此申请分配 给了我们的低电流团队。  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    您指出的器件 TPS566231是自动恢复保护部件、如数据表中所示、它使用 非锁存 保护。 为 被锁存 保护需要下电上电/启用切换以重新启动器件。  

    对于非锁存3A 器件、请查看我们新发布的 TPS563252