This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62737:与电池电压相关的奇数行为

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62737, TPS62736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288248/tps62737-odd-behavior-related-to-battery-voltage

器件型号:TPS62737
主题中讨论的其他器件: TPS62736

连接到650mA 3.7V 锂聚合物电池。  也使用450mA 3.7V 锂聚合物电池进行了测试。

当 EN2被拉至低电平时、输出电压测量值为1.9V (抖动周围)。  这是否正常?  如果 EN1和 EN2被拉至低电平、那么输出电压是否应该为零?

如果电池电压为4.0v 或更低、并且 EN2被拉高、则无论电池是否在充电、输出电压测量值均为3V。 所需的行为。

如果电池电压为4.1V 至4.15V  并且 EN2被拉至高电平、 则当电池未充电时、输出电压测得3V、而当电池充电时、输出电压"崩溃"并且输出变为1.9v (反弹上升)。

如果电池电压为4.16V 及更高、 并且 EN2被拉至高电平、则当电池正在充电和未充电时、输出电压测量值为1.9V (反弹)。

R1:4.99M Ω

R2:0.165 Ω

R3:7.68m Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    可能有一些可能的原因导致这种行为。 首先、您能否确认并确保配置电阻器周围的区域没有可能应用的任何磁通残留物。 因为电阻非常高、高残留磁通量可能会影响配置的值。 在其他背景下、我有几个问题:

    • 您是否也能共享输入电压、开关节点和输出电压的波形?
    • 此外、您是否连接了负载、如果是、您将拉多大的电流?
    • 您的电池电源是否有任何电流限制?

    将 EN1拉至低电平并将 EN2拉至高电平应启用稳定的输出电压、前提是您的输入源足以为您的器件负载供电。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电阻器没有任何磁通残留或任何其他东西。

    -我无法分享波形,抱歉,我没有设备

    -有一个负载连接;它正在拉10mA。

    -电池可以支持比负载上所需的电流更大的电流;我对它进行了测试。

    当 EN1和 EN2都被拉至低电平时、电压应该测量什么?

    此致、

    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    当 EN1和 EN2都被拉至低电平时、禁用开关、因此您可能看到0伏、尽管这也取决于输出电容和您的负载。

    -您的系统中是否有任何其他绕过 TPS62737的连接到电池?  

    -在 3V 电压轨断开的情况下,当 EN2为高电平时,当 EN2为低电平时充电或不充电时,输出电压测量值是多少?

    -电池-充电器-降压配置是什么样的? 即、TPS 的输入是电池和充电器输出节点直接? 或者、您的充电器是否提供 此降压转换器连接到的电源路径分离?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -是的,也连接到电池是一个  TPS62736设置为2.5V 和一个 LTC3221EDC 5推5 5V。

    -我无法断开3V 导轨

    -到 TPS 的输入,充电器的输出(MCP73831T-2ACI/OT),和电池直接连接。  以下是充电器的示意图。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我仍不确定充电时行为良好但充电时不工作的原因。 您所指示的电池电压均为有效输入电压、因此降压稳压器在降低至3V 时不会出现问题。 我想确认切换操作符合预期。  如果不能将3V 线路与剩余的负载隔离开来、并且没有开关节点范围捕获、那么诊断该问题可能会有些困难。 您能否在处于"1.9V 弹跳"状态时确认开关节点电压?

    是否有任何可能的路径可以通过它将电压从电池反馈回3V 线路? 因为您可以在 EN2保持低电平时看到它、在此期间降压转换器不应输出任何电压、节点可能从其他某个源馈电流。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    我可能已经把这个弄明白了。  EN1连接到 GND、EN2连接到处理器上的数字输出引脚。  EN2在变为高电平时的电压为2.5V。  VIN 为3.1V 至4.2V。

    将 EN2连接到 VBAT 时、 TPS62737 再次正常运行。

    问题:是否应将 EN2连接到电池以使 其正常工作?  或者至少一个电压与 VBAT 类似的电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    EN 高电平设置是相对于 VIN 和至少 VIN - 0.2V 的。 如果您的 VIN 为3.1V 至4.2V、则2.5V 将不足以保证 EN 将被确定为高电平。

    将 EN2绑定到 VIN 是否会导致正确行为?  

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、将 EN2绑定到 VIN 可导致正确行为。  感谢您目前的帮助。

    然而、这并不能解释当 EN1和 EN2 连接到 GND 时 Vout 的测量值为1.9v 或1.3V 的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我很高兴这改善了您看到的行为。 对于1.9V 测量、如果不知道是否发生了开关(不应该发生开关)或电流是否通过另一条线路反馈、就很难进行诊断。

    一种分析是在 EN1和 EN2都接地时检查开关节点电压、这可能提供有关该降压转换器是否导致电压的线索。 如果可以移除电感器、这也可能有助于查明原因。

    此外、最好确认电压不会通过另一个电源反馈到该3V 电源轨。 您能否确认当两个 EN 引脚都接地且其他功率 IC 被禁用时出现了1.9V 的电压?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳