This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24123:充电完成

Guru**** 2515185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24123, BQ24125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289070/bq24123-charge-complete

器件型号:BQ24123
主题中讨论的其他器件: BQ24125

您好、我们目前正在生产使用 BQ24123或 BQ24125的充电器(我们设计有两种型号、可解决可能的芯片短缺问题)。

我们已经对充电器进行了一年多的测试、没有出现任何问题、但本周一名测试人员报告说、当他们安装了低电压(~7.3V)电池时、STAT2 LED (充电完成)立即打开、而电池从未充电。 重新安装电池后、系统运行正常。

我们的设计使用三个 Pogo 引脚、+、-和 NTC。 此系统被设计成 NTC 引脚最后接触(理想情况下)。

对于 BQ2412x 如何错误地进入充电器完成状态、有没有任何解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您与我们联系!

    您的设计中的电池节数是多少? 最大电池电压是多少?

    Unknown 说:
    重新安装电池后,系统正常运行。

    电池是否在之后立即重新安装?  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我在过去没有看到过这个问题。  创建是否容易?  如果可以、 在插入电池后能否获得 BAT 和 IIN 的示波器捕获?  您可能需要在 BAT 处添加一个较小的电容器、以帮助防止电池热插拔时出现过压尖峰。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复和建议。  

    该故障是由一个测试用户报告的、该用户使用的充电器具有与我们之前移动的不同的充电 IC。 我为这个错误道歉!