This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3648:LED 闪光灯驱动器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92390, TPS92360, LM3648, TPS922052, TPS923652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293901/lm3648-led-flash-driver

器件型号:LM3648
主题中讨论的其他器件: TPS922052TPS923652、TPS92360、TPS92390

您好!  

我遇到了闪光灯 LED 驱动器 LM3648、其具有我们的应用所需的功能。

但是、我们使用的 LED 需要高输出电压。 有人能建议使用可满足以下要求的 LED 驱动器。

1) 1)用于选通 LED (必须具有独立的使能/选通信号输入)

2) 2)以微秒为单位的输出响应时间。

3)输出电压=24V(越高越好)

4) 4)输出电流至少为1A-1.5A

5)输出电流可调节性(可编程)

6)多通道(需要)

如果有一个适合我们的申请的好候选人,我很乐意讨论这些可能性。

谢谢!

凯坦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ketan:

    对于您的要求、我不确定输入电压范围以及您想要多少个通道、请提供有关您的应用的更多详细信息。

    对于单通道器件、我想推荐您使用 TPS922052/3 (降压)、如果输入低于24V、TPS923652/3 (升压)是您的理想选择。

    这两个器件都可以通过 ADIM 引脚的输入 PWM 信号来调节模拟输出电流、并且可以通过 EN/PWM 引脚进行控制。

    TPS92360 (升压)也是非常简单的1线 EN/PWM 控制的理想选择。

    对于多通道器件、因为我不确定具体的通道数量、请以 TPS92390作为参考、此器件有4个通道、每个通道可以生成高达200mA 电流、并可通过 I2C 接口进行编程。

    谢谢!