This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:当 Iout=1A 时 TPS2116的导通电阻

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294078/tps2116-on-resistance-of-tps2116-when-iout-1a

器件型号:TPS2116

大家好、

当 Iout=1A 时、客户需要知道导通电阻。

您能否在数据表中分享 Iout=1A 时导通电阻的典型值和最大值?

此致、

傅伟成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Foong、

    我们无需提供该数据、但通过与后端团队核实、发现实际负载电流似乎不会对导通电阻产生影响。 负载电流会导致发热、但我们已经指定了不同温度范围的导通电阻、因此即使测试条件为200mA、也可以仅使用相关的1A 导通电阻。

    此致、
    时间