This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:申请 EVM 光绘文件

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157EVM-SEPIC, LM5157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289083/lm5157-request-for-evm-gerber-files

器件型号:LM5157

您好!

我想申请获取 LM5157EVM-SEPIC 模块的光绘文件副本

谢谢。

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:

    感谢您的联系! 我已经将与 EVM 相关的 Altium 文件附加到这篇文章中。
    您是否可以访问 Altium 或者是否需要有关生成光绘文件的帮助?

    谢谢、此致、
    布赖恩  


    e2e.ti.com/.../LM5157EVM_2D00_SEPIC.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢获得 Altium 文件。 我使用的是 Kicad。

    需要有关生成光绘文件的帮助。

    谢谢。

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Deniel、

    不用客气。 请耐心一点、我明天会给您提供相关的 Gerber 文件。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:

    我已经生成了光绘文件、 如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    布赖恩

    e2e.ti.com/.../Gerber_5F00_LM5157EVM_5F00_SEPIC.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您提供 Gerber 文件。

    我还有一些关于 LM5157 SEPIC EVM 的其他问题。 请告诉我是否应该就此主题提出新问题

    1.为什么 EVM 的 输出电容器数量为5 10uF? 获得特定纹波电压是否需要50uF 的总电容?

    2.为什么 C14和 C15 (连接到另一个接地层位置)与 C12、13、16不同时?

    3、类似的问题,为什么 C7 (连接到另一个接地层位置)和 C1和 C2不在一起?

    3、C10和 C11的用途是什么? 为什么它在 EVM 布局中的位置

    4.在 SEPIC 的 LM5157计算器中、我们计算出的最小输出电容为50uF。 我们可以使用单个50uF 电容器(陶瓷电容器或电解电容器)、还是像 EVM 一样需要将它们分开?

    谢谢。

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:

    不用客气。 我将在该主题中回答您的问题、 您无需制作新主题。

    Q1:这些陶瓷电容是并联的、因为这样还会使 ESR 更小、因为并联的电 阻器会导致有效电阻更小、因此也会以这种方式降低其杂散电感。
    Q2:在 PCB 布线中使用对称一直是很好的做法、以实现更好的 EMI 行为。 此外、电解电容器 C9位于电路板的另一侧、并联到 C12、C13和 C16。
    Q3:像 Q2中那样、以这种方式将 Vin 焊盘连接到地、从而使用对称并优化场。
    Q4:添加与较大电容并联的较小电容通常很有用。 通过查看电容器的典型差分方程(I=C*du/dt)、您会发现较小的电容可以更快地响应高频信号。
    Q5:务必使用与 EVM 中使用的电容器类似的指定电容器类型。 电解电容器的电容值在整个频率范围内变化很大、并且其 ESR 和自谐振频率低于最佳值。

    (您两次使用#3来回答问题、请不要混淆、因为我有5个答案)

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您的 答复和澄清  

    我有一些关于输出陶瓷电容器架构的后续问题、  

    在 EVM 中、所有陶瓷电容器都在顶层、尺寸为1210、额定电压为50V

    正如我提到过的、我们计算得出的最小输出电容器为50uF。

    我们的输出电压为12V、最大输出电流为1.5A

    为了节省布局空间并配备更多的并联电容器、我们是否可以遵循 EVM 布局:

    选项1

    1.在底层有另一个 VOUT 平面  

    2.在顶层放置四个具有与 EVM 类似的对称设置且额定电压为0805的10uF 35V 陶瓷电容器

    3.在底层再放置四个额定电压为0805的10uF 35V 陶瓷电容器、与顶层设置类似

    总电容现在为80uF

    选项2

    1. 在顶层放置四个额定电压为1206 22uF 25V、具有与 EVM 类似的对称设置的陶瓷电容器

    2. 有可能在底层放置2-4个额定电压更高的1206 22uF 25V 陶瓷电容、并有一个额外的 VOUT 底层平面

    总电容现在为88-176uF

    实施其中任何设置时是否会出现问题?  

    谢谢。

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:

    不客气、感谢您提出问题。

    我认为、如果您能 与我分享填写好的快速入门计算器 Excel 文件(您用于计算50uF)、将会大有裨益。 这样我就能更好地了解您所需的参数、从而让我更好地了解您对 PCB 布局的想法。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    我已随附填写好的 LM5157设计快速入门计算器 Excel 文件

    我们选择200mV (12V 输出的<2%)的电压纹波

    谢谢。

    丹尼尔

    e2e.ti.com/.../LM5157_2D00_58_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_SEPIC_5F00_filled_5F00_up.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:

    谢谢、 请给我一些时间来查看您的原理图并提供新信息。

    此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:

    感谢您共享快速入门计算器。 此计算器中的设置看起来不错。

    两个选项的更多信息。 两者基本上都可以、但您需要检查所用电容器的参数并检查输出电容器的直流偏置值。 在直流模式下运行时、陶瓷电容器的电容可降至给定值的20-60%、但具体取决于电容器。

    您只能看到参数-请参阅此处了解一些很好的技术说明:

    对陶瓷电容器施加直流电压时、电容是否发生变化? 对于电容的变化、是否有任何需要注意的点? |电容器常见问题| Murata Manufacturing Co.、Ltd.

    计算器中给出的值是您所需的有效电容、因此在由于直流偏置而磁阻为50%的情况下、您需要增加一倍的值。

    此致、

     斯特凡