This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27527:UCC27527中的输入钳位二极管

Guru**** 2502495 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27527

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293059/ucc27527-input-clamp-diode-in-ucc27527

器件型号:UCC27527

你好

我计划在用于 IGBT 驱动器的前置驱动器级中使用 UCC27527

其中应内置死库和互锁以及短脉冲抑制 Ckts

我有以下 Q:

1.是否也提供 SOIC 封装?

2.输入是否有钳位二极管到 Vdd 和 GND ,如果是,限制电流是什么?

3、相关的说明:数据表中提到了

  "输入和使能引脚电压电平不 受 VDD 引脚偏置电源电压限制"

   有人可以澄清这个 STT ,关于我的以上 Q .

此致

瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    1.遗憾的是、SOIC 封装中的 UCC27527不可订购。

    输入端没有钳位二极管。

    3.这意味着输入引脚和使能引脚可以处理的绝对最大电压独立于 Vdd 电压。 某些器件的限值基于特定的电压或 VDD (通常为 VDD + 0.3)。 在该器件中、这两个引脚是独立的。

    谢谢。
    鲁巴斯