This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:bq24072意外输出电流

Guru**** 2387980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292892/bq24072-bq24072-unexpected-output-current

器件型号:bq24072
主题中讨论的其他器件:BQ24040

你(们)好!

我正在使用您的 BQ24072RGTR 电池充电器。 如果我在输入中施加4.73V 电压、我将在电池侧得到0.47A 电流... 使用同一节电池时、如果我施加4.55V 电压、则电池侧的电流仅为0.15A (例如、如果最大电流受到限制)... 这是预期行为吗? 两个电压都在 bq 工作条件内。。 我不明白为什么系统工作方式不同...

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Nasib

    该行为看起来像是压降情况、其中 Vin 至 Vbat 不够高、无法提供最大电流。

    在测试期间、电池电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.9v  

    您能指出在哪里可以在数据表中找到此信息吗? 非常感谢 Bill!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Nasib

    类似一代器件(bq24040)的压降电流从5.0V 降至4.5V 大约降低50%。

    这与您看到的情况类似。  还在实验中查看了它并看到您要描述的行为。