This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:理想二极管 LM66100故障行为

Guru**** 2533770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291506/lm66100-problem-behavior-ideal-diode-lm66100

器件型号:LM66100

您好!

我发布的主题是有关 LM66100元件的使用。 我使用的是外部供电设备。 我想测量电池充电后的电压。


目标是在很短的时间内(大约1ms)激活晶体管 Q7并在负载下测量3V6 (R44和 R48)。 我们观察到 VDD 上的容量会破坏该测量(尤其是 C2)。 由于功耗过大和压降、我们不使用二极管。 我们需要使用理想二极管(LM6610)来限制功耗和压降。 我使用了常开的反向电流阻断(RCB)设置、但未看到正确的行为。

电路行为。 蓝色= VDD 黄色= 3V6此表示校正与二极管相关联的偏移。

运行平台、可用于 LM66100
Bleu = VDD
Jaune = 3V6

该元件是否适合此用例?

谢谢。

法比恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabien:

    欢迎使用 e2e!

    为了在 CE 连接到 VOUT 时激活 RCB (反向电流阻断)、CE 需要比 VIN 高35mV (典型值)。 由于 R44/R48不会产生到 GND 的强下拉电阻、因此从 VOUT 流向 VIN 的电流相对较小、并且会产生<35mV 的压降、这就是 CE 没有变得足够高来禁用器件以及没有足够的反向电流来触发 RCB 的原因。

    VBAT_OUT 的高电平是多少? 如果它足够高(这就是您需要关闭 TPS66100的全部情况)、您可以将 CE 连接到 VBAT_OUT、它将在进行此测量时禁用该器件。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    非常感谢您的快速响应、

    我认为该组件很难在我的应用中实施。

    此致、

    法比恩