This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:lm5143Q1

Guru**** 2811155 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293590/lm5143-q1-lm5143q1

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5143

您好!

我们使用两个 LM5143-Q1降压、每个降压具有双输出模式:标称 IP 电压12V、电流12A、因此每个降压的12+12=25A、另一个降压的25A。

现在我们计划使用25A+25A=50A 输出来源自单降压双通道。

 请确认我们是否可以通过 单路降压/双通道(12.5+12.5)获得相同的标称50A 输出电流

另请确认 电流增加是否不会影响散热、那么我们可以使用一个 LM5143。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atchaya,

    降压控制器不限制最大电流。  

    您将朝正确的方向思考、限制电流使用的真正因素是 MOSFET 和电感器的热额定值。

    是的、您可以为四相设计设计每相12.5A、以达到50A。  

    您将需要一个能够处理该电流下交流+直流损耗的电感器、通常是低 DCR 以降低 I^2 * R 损耗。

    此外、MOSFET 也可能会变得很热、您可能必须降低开关频率以降低开关损耗。

    总体而言、通过散热或气流冷却很容易实现、但如果不进行冷却或热管理、则会更加困难。

    您是否有 FAE 联系? 请与他们分享这一要求、并提及我。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多