This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:灌电流 FET 建议

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, CSD87501L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293412/tps65988-sink-fet-recommendation

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: CSD87501LTPS65994

您好!

我正在为 TPS65988设计我自己的 PCB。 我想仅用一个 CSD87501L 晶体管替换以下电路块(与 TPS65994EVM 相同)。  

我只是想知道我的新配置是否有任何问题。 它会运转良好吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashodha:  

    TPS65988没有 与 TPS65994类似的栅极驱动器信号输出。 用于控制外部开关的 TPS65988的 GPIO 3.3V 输出将无法驱动 CSD87501L N-FET。 TPS65994的栅极驱动器输出是控制外部 FET 所需的高压信号。 对于 TPS65988、您需要将外部栅极驱动器与 CSD87501L N-FET 一起使用。

    由于 TPS65988集成了内部高压拉/灌电压电源路径、因此我建议使用这些路径。 这些连接器无需额外的外部路径、额定电流和电流为20V、5A。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    感谢您提供的信息。 我会立即进行解答。

    BTW、 如何使用内部电源路径接受电流。 我找不到相应的应用手册、能否推荐应用手册或原理图示例?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内部电源路径完全集成在 PD 控制器中。 您只需要两个连接、即系统侧的 PP_HV1/2和连接器侧的 VBUS。 PD 将根据加载的配置管理此路径。 有关原理图、请参阅随附的 TPS65988 EVM 原理图。

    e2e.ti.com/.../PSIL091A_2800_001_29005F00_Sch.PDF

    我将在下周的感恩节假期离开办公室。 其他问题的回复可能会延迟。

    此致!

    亚历克斯