This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:LM5143

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293845/lm5143-lm5143

器件型号:LM5143

您好、团队成员:

我们在单输出四相模式下操作 LM5143。 从控制器的布线如何?

我们的假设为:

主控制器的 COMP1/2信号连接到从控制器的 COMP1/2

从控制器的 Fb1/2设置为 VDDA

主控制器的 SYNCOUT 与从控制器的 DEMB 相连

从控制器的 EN1/2可以保持开路还是连接到 VIN?

此致、

约兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jochen、

    数据表图9-10中提供了四相的原理图。

    是的、所有比较连接在一起。

    FB1对于次级控制 DEM 或 FPWM、它应与初级控制 DEMB 的逻辑匹配。 请参阅数据表中的表9-3。

    是的、具有次要连接到 VDDA 的 FB2。

    是的、主器件的 SYNCOUT 至辅助器件的 DEMB。

    EN1/2不应处于开路或悬空状态、您可以绑定到 VIN。

    希望这对您有所帮助。