This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:原理图检查

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292775/lm5176-schematic-check

器件型号:LM5176

 您能否帮助我检查 LM5176RHFT 的原理图是否正确? 这是一个用于 TEC 驱动的电路。

输入电压:12V

输出电压:1至11V

输出电流:最大电流6A、常规4A

输出电压纹波:在5%以内

 e2e.ti.com/.../TEC_5F00_Driver1114.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。 我假设您的意思是12V 的输出电压和1至11V 的输入电压。
    您的连接看起来是正确的、但我建议您重新查看反馈网络的值。 您可以在数据表的第8.2.2.3节中找到电阻器的计算公式、并使用原理图、假设您选择了8V 的输出电压、它不等于12V。

    我看到您启用了断续模式、因为您已将93.1kOhm 电阻器连接到 MODE 引脚。

    为了获得一款能够满足您要求并对所需补偿元件进行良好初步近似  计算的出色工具、从而确保您的电路工作在可接受的相位裕度范围内、我建议您查看 LM5176快速入门工具。 不过、上述元件的调优必须在实验室内完成、因为 PCB 放置和布线引入的各种寄生效应和不确定性要求 对补偿环路进行实验优化。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已调换输入和输出电压。 我们的输入电压为12V、输出电压为1V 至11V、这是一个降压应用电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的反馈。 如果这是电路要求、我想知道为什么您没有使用降压转换器。
    能否就您的思考过程提供更多见解?  

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经查看了您的原理图并提供了一些反馈:

    - ISNSP/N 输入上没有过滤器

    -平均电流检测电阻后面还应该有一些输出电容器

    -不确定 EN/UVLO 信号来自哪里,但建议添加过滤器盖(占位符)-如果噪音信号可以组装。

    对于 EMI:

    - SW1和 SW2上的缓冲器(可在需要时(例如由于 EMI )在不改变布局的情况下安装)
     缓冲器连接到 GND 非感应电阻器

    -在 MOSFET 栅极信号线中添加串联电阻(可在需要时更换(例如由于 EMI ),无需更改布局

     

    另请使用快速入门计算器检查设计(如果尚未完成)(可在产品页面:  LM5176数据表、产品信息和支持| TI.com 上找到)

    如果您尚未看到此报告:

    https://www.ti.com/lit/pdf/snvaa70

    此致、

     斯特凡