This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS68470:WLED 升压用作升压转换器

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293890/tps68470-wled-boost-used-as-a-voltage-boost

器件型号:TPS68470

你(们)好!

您能否说明将 WLED 升压作为电压升压运行所需的所有步骤(在 SCH 中未连接 DRV_WLEDx)

---------------- 我们拥有的资源如下:

BOOSTDIV 设置为2MHz 升压开关运行

Vmode 为1

VWLEDVAL 寄存器设置为所需的 Vout 值

可从具有4位的寄存器 VWLEDILIM 中选择升压电流限值。 但默认值应为2A。

将 VWLEDCTL 中的使能位更改成了"1"

因此、通过这种方式编程、可以使升压器件正常工作、但无法进行调节。 它会命中 OVP。

看来该问题可以通过 禁用 WLEDCTL 寄存器中的 LED1和 LED2来解决。 为什么选择升压转换器为 VMODE 时、这些功能会产生影响?

这是不是使用 Vboost 的正确方法? 还有问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!  

     这是一个僵尸设备;我们没有原始设计团队来检查。 看起来 也需要在 V 模式下禁用 LED1和 LED2、以使升压器正常工作。  

    谢谢!

    菲尔