This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:可以用作 MPPT 吗?

Guru**** 2529350 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293823/lm5177-can-it-work-as-a-mppt

器件型号:LM5177

您好!

我阅读了应用手册 SNVAA51、了解如何动态控制 LM5177的电流。 它说明了 ATRK 引脚和 IMONOUT 引脚的作用、这些引脚分别控制和测量输出电流。

设定微控制器来通过 Perturb 和 Voltres 算法改变 ATRK 上的模拟值、我们可以制造 MPPT 吗?  

我不确定 ATRK 引脚可控制的变化范围。 是低于通过电阻器编程的硬件值的10%、还是整个范围内?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、

    感谢您的联系。 我们会提供一些反馈给您。

    此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    通过 ATRK 信号、您可以设置整个范围内的输出电压。

    此致、

     斯特凡