This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T:关于计时器

Guru**** 2512435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293035/bq24075t-about-timer

器件型号:BQ24075T

大家好、

我知道计时器相对于充电电流改变时钟周期、但这两者之间有什么关系?
是否有任何方法可以知道每个充电电流值的时钟周期?

此致!
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    感谢您的联系。 这是一个很好的问题。 我认为您指的是安全计时器。 T_maxch 是由客户设置的计时器、使用数据表上的电阻和计时器因子计算时、要使用的值取决于电池制造商。 此计时器随电池的充电电流大小而成比例变化。

    在第9.3.9节中、"例如、如果充电电流减少一半并持续两分钟、计时器时钟会降低到频率的一半、并且计数器计数到一半快速、从而仅产生一分钟的"计数"时间。"  

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    感谢您的回复。
    您能再详细说明一下吗?
    您说它与充电电流成正比时、比例的标准是什么?
    您是指充电电流/最大充电电流(ILIM)吗?

    此致!
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    第9.3.9节中,"例如,如果充电电流减少一半并持续了两分钟,则计时器时钟将减少为频率的一半,计数器的计数速度将减半,从而只需一分钟的"计数"时间。"  [/报价]

    这意味着、无论充电电流由设定的充电电流(ISET)减少多少、都将通过按照充电电流减少量成比例减少计时器来反映在计时器上。

    如果充电电流减少0.5、那么定时器计数速度将加快0.5倍、以补偿充电电流的下降。 如果充电电流降低0.25、则时钟计时器将降低到频率的0.25、这意味着对于计时器计数器、若要递增1次、则必须进行时钟复位4次以补偿充电电流。  

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    感谢您的回复。
    我了解。

    此致!
    柳。