This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:电池恒流充电的当前值发生变化

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284312/bq25730-the-current-value-of-constant-current-charging-to-the-battery-changes

器件型号:BQ25730

尊敬的 CIRs 和 Madams:

我们的客户将使用 BQ25730评估充电。

在评估电池充电时、我们发现充电电流有时保持恒定、有时逐渐下降、如下图所示:

(浅绿色表示电池充电电流。)

人们希望以恒定电流(CC 模式)充电、但您知道是什么导致 BQ25730的充电电流降低吗?

此致、

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我稍后回来与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    一个可能的原因是、输入功率或输入电流可能会限制您的 CC 电流。  FET VIN 看起来降低、这是 VINDPM 的指示。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    感谢您的评论、我们的客户发现电子负载设置消耗的电流过高。

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道。 感谢您的更新。