This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A88:TPS7A88 -预期的辐射故障机制

Guru**** 2560800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293724/tps7a88-tps7a88---expected-radiation-failure-mechanism

器件型号:TPS7A88

我们对使用 COTS 元件来降低轨道空间使用进行了一些研究。 作为其中的一部分、我们对我们的一种标准设计进行了 TID 辐射测试。

TID (电离辐射总剂量测试)使用由 JLS 81-22钴-60源提供的 γ 射线进行。

 

该设计包含3个 TPS7A8801RTJT LDO。 它们几乎同时都出现了故障、并且它们是唯一发生故障的组件。 发生故障的总剂量为12krad。

 

我们知道这些 LDO 属于 COTS、不属于航天级(TPS7A8801RTJT)。

但是、如果这些 LDO 暴露在辐射下、是否可以从 TI 获得一些有关怀疑/预期故障机制的反馈。

  • 例如、它是否会在输入和输出之间短接、然后这些之间的内部连接会烧断、从而使输出保持高阻抗?
  • 器件退化、随机故障?
  • 主 MOSFET 发生故障?
  • 待定?

 

我们有些好奇、因为它们有一种异常的故障模式。

每个 LDO 包含2个输出。 这3个 LDO 放置在电路板上的不同位置、连接到不同的电源和负载。 在相同的辐射水平下、所有6个输出仍然或多或少地出现故障。

有关失败的更多详细信息

  • 即使在启用 LDO 输入并由 LDO 供电的情况下、输出也能提供接近0V 的输出。
  • LDO 的输入和输出之间具有高阻抗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henrik、

    作为一项政策、我们不会评论辐射对商业产品的影响。

    谢谢。
    丹尼尔