This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65295:COUT 超出推荐值?

Guru**** 2523210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293868/tps65295-cout-beyond-recommended-values

器件型号:TPS65295

大家好!  

我正在研究 TPS65295、以便用于需要+-3%输出瞬态变化的电路、在本例中、表3中提供的 Cout 最大值不足以满足我对 VDD 轨的要求。  

我的条件如下:

VOUT = 1.2V

fsw = 600kHz

LOUT = 0.47 μ H

我的问题是我是否可以超过表中显示的建议值。 (例如、选择264uF 或396uF)  

如果是、那么在选择不同的输出电容器时、我应该记住哪些参数? 该计划使用陶瓷电容器以根据数据表指南最大程度地降低 ESR。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe:

    为什么您认为 DS 中的 LC 表无法满足您的要求? 您是否通过了 EVM 测试、或者是否从数据表中获得了结果? 您能帮助提供测试设置吗? 如电流变化范围和压摆率。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cout 值可能超过建议值、 但建议验证 EVM 的性能以确保正常工作、例如如果在所有负载范围内发生多脉冲、则检查开关波形、 另一种理想情况是可以降低电感值以提高瞬态性能、例如0.33uH、 但不建议在<0.22uH 时使用,而且较小的电感值可以帮助保持 L*C 双极值接近表值,这很容易使环路稳定。

    裕昌