请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25792 主题中讨论的其他器件: BQ24725
大家好!
1.在没有任何外部电源的情况下、是否可以通过 BQ25792向 SYS 提供电池电源? 如果是、需要进行哪些设置?
2. BQ25792是否可以在没有任何外部电源且只依靠电池的情况下正常工作?
我以前使用过 BQ24725、但它似乎行不通。 I2C 无法读取它。
3.我希望能够检测是否有外部电源插座。 我可以读取 VBUS_Present_STAT 的状态以了解吗?
谢谢