Other Parts Discussed in Thread: TPS92390, TPS92360, LM3648, TPS922052, TPS923652
主题中讨论的其他器件: TPS922052、 TPS923652、TPS92360、TPS92390
您好!
我遇到了闪光灯 LED 驱动器 LM3648、其具有我们的应用所需的功能。
但是、我们使用的 LED 需要高输出电压。 有人能建议使用可满足以下要求的 LED 驱动器。
1) 1)用于选通 LED (必须具有独立的使能/选通信号输入)
2) 2)以微秒为单位的输出响应时间。
3)输出电压=24V(越高越好)
4) 4)输出电流至少为1A-1.5A
5)输出电流可调节性(可编程)
6)多通道(需要)
如果有一个适合我们的申请的好候选人,我很乐意讨论这些可能性。
谢谢!
凯坦