This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求零件安全装置的技术支持

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5156, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289028/requesting-for-technical-support-on-part-surch

主题中讨论的其他器件:TPS40210、LM5155、LM5156

大家好、

我们正在为其中一种井下应用寻找 LDO。 需要您针对以下详细信息提供器件建议方面的帮助。

  1. 我们正在寻找能够在175C 温度工作应用上支持200mA 的+15V 到+14V 和+5V 降压转换器。
  2. 我们正在寻找-15V 到-14V 和-5V 的降压转换器、并在175C 温度工作应用上支持200mA

请求您从 TI 器件库查找器件的建议。  

此致

邦特.A.J