This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:电流检测增益

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292958/lm5155-current-sense-gain

器件型号:LM5155

LM5155的 ACS 电流检测增益的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    感谢您的联系。 该器件中的电流检测实现方式略有不同。
    请查看数据表的第9.3.6和9.3.7节、会了解实现情况。

    可以看到、如果使用比较器、将向测得的 CS 输入添加三角信号。
    请注意一点:数据表中 Vcsth 的值在此处被标记为 Vclth、但略有不同。

    在计算电流限制时、请参阅数据表的公式(10)。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    好的、那么在关于如何使用 LM5155设计反激式的应用手册第17页的表5-1的控制环路公式中、ACS 变量的值是多少?  

    如何使用 LM5155设计隔离型反激式转换器(修订版 A)

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    由于没有放大、因此该值将为1。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    酷! 或许可以使用这些信息和 Gcomp 的值来更新应用手册。 Gcomp 的值埋在数据表的方框图中...但在其他任何地方都没有提到...并且也没有在应用手册中给出。