This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:原理图审阅

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5123-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292465/lm5122-schematic-review

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: LM5123-Q1

您好!

您能帮助查看下面的原理图吗? 谢谢!

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的联系。 连接正确放置。
    我希望您已使用数据表中建议的计算值、可确保补偿环路具有足够的相位裕度。

    但在数据表中、输出电压电平由以下公式设置:Rfb2/Rfb1 = Vout/1.2V - 1。
    因此、如果我没有弄错、电阻器之间的比率应为9、但在使用所选电阻器计算时、该值为18.9。

    请查看这一点。 如果必须更改电阻器值、这也会更改您的穿越频率、反馈直流增益等、因此需要再看看补偿电路。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    我是否可以知道 LM5122有 EOL 计划?

    我听说 TI 团队似乎将停产并建议使用 LM5123-Q1、是吗?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    目前没有 EOL LM5122。

    谢谢、此致、
    布赖恩