主题中讨论的其他器件:GPCCHEM、 BQSTUDIO、、 EV2400
您好!
我们正在尝试将该产品用于当前化学物质数据库(v1059)中没有的 Fanso LiSOCl2电池。
我无法弄清楚如何使用 GPCCHEM 来查找等效电池、因为应用手册 SLVA725A 没有介绍原电池的过程、仅介绍可充电电池。 此外、可充电电池的工艺描述了对电池进行完全放电、但我们的原电池容量非常大、最大放电率非常低、因此需要很多天时间才能放电。 这是检查兼容蓄电池的正确程序吗?
此外、当我们将 GPC 评估模块连接到 EV2400评估套件时、bqStudio 中不会显示"BQ35100"封装器选项。 我们是否需要使用其他评估模块来访问 GPC 封装器选项? 是否有应用手册介绍了如何使用 GPC bqStudio 的"bqPackager"选项?
如果没有匹配的化学成分、将电池添加到化学数据库的过程和时间安排是怎样的?
谢谢。
Duane.