This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:bq24072

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293804/bq24072-bq24072

器件型号:bq24072

在我们的项目中、根据我们的应用、我们在监测温度后使用充电 IC BQ24072RGTR 模型、报告间隔为15分钟。 我们在充电盒充电时面临一些温度精度问题、因此我们需要在每个周期之前禁用 CE 引脚持续4分钟。 (周期每1小时重复4次)

Q1.此修改是否会导致充电 IC 行为出现任何潜在问题?
Q2.是否存在影响电池寿命的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagan、您好!

    感谢您的联系。 这是一个非常有趣的实现。 我们唯一注意到的警告是、如果您禁用了 CE 引脚、该引脚也将重置充电计时器。 复位安全计时器可增加电池充电的允许持续时间、这通常是电池制造商的规范。 您可以使用 TMR 引脚设置充电计时器。  

    电池数据表中可能存在影响电池寿命的风险、或者对于电池制造商来说、这是一个很好的问题。

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛