This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:I2C 编程

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76942, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289270/bq76930-i2c-programming

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ76942BQSTUDIO

您好!

大家好、我想提问。

我最近需要对 BQ76930 IC 进行编程、但我想自行模拟 I2C 以便与 IC 通信以完成编程。

我想询问是否有 BQ76930的编程数据可用。

以及是否有  BQ76930编程文件供参考。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuxuan:

    您可以在器件的产品页面中找到用于通信的示例代码:

    此外、 带有基于 MSP430的 CRC 的 bq76940的 I2C 通信示例代码(修订版 B)以供参考。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    似乎没有我需要的信息。

    我想知道的是是否可以使用 BQ76942等 FS 文件对 BQ76930进行编程。

    下面是 FS 文件的一个示例。

    ;--------------------------------------------------------
    ;Verify Existing Firmware Version
    ;--------------------------------------------------------
    W: 10 3E 02 00
    C: 10 3E 02 00 76 94 00 36
    ;--------------------------------------------------------
    ;SET_CFGUPDATE
    ;--------------------------------------------------------
    W: 10 3E 90 00
    X: 1500
    ;--------------------------------------------------------
    ;Data Block
    ;--------------------------------------------------------
    W: 10 3E 80 91 5A 2F 5A 2F 5A 2F 5A 2F 5C 2F 5C 2F 5C 2F 5C 2F 5B 2F 5B 2F
    W: 10 60 8A 18
    X: 20
    W: 10 3E 80 91
    C: 10 3E 80 91 5A 2F 5A 2F 5A 2F 5A 2F 5C 2F 5C 2F 5C 2F 5C 2F 5B 2F 5B 2F
    W: 10 3E A0 91 4B 85 BB 84 9B 80 CB 0F 26 51 EF 40 10 25 08 4A 00 00 00 00
    W: 10 60 9D 18
    X: 20
    ...
    .....
    .......

    如果链接与之类似或相同、您能否为我提供 BQ76930的 FS 文件以供参考? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuxuan:

    BQ76930不使用 bqStudio、因此您将无法生成类似的文件。

    您可以使用评估软件和实施您自己的编程序列进行编程。 看起来像:

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我明白了、就是这样。

    因此、BQ76930无法像 BQ76942那样进行编程。

    那么、我怎样才能在您的屏幕截图中获得该软件?

    或者是否有类似的软件可以帮助我进行编程?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuxuan:

    这是 EVM 评估软件、您可以在 EVM 页面中找到它。

    这些软件并不是要用于生产编程、您可能必须针对更大规模的生产开发自己的代码。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙