This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:当电池热插拔时 DOUT 无效

Guru**** 2797425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292936/bq2970-dout-deasserted-when-battery-hot-plugged

器件型号:BQ2970

您好、TI!

在我使用 BQ2970的设计中、我发现当电池首次连接到我的电路时、DOUT 发送为低电平。 只要电池连接到充电器、DOUT 就会变为高电平、并且即使在充电器拆除时也保持高电平、无论电池可充电多长时间。

我还注意到 V-引脚被上拉、因此它比 BAT 引脚低1.2V。 这些行为似乎与 BQ2970的欠压保护一致。 UVP 似乎被错误地触发、因为即使在已充满电的电池被插入时也会发生这种情况。 UVP 只能在 VBAT- VSS < 2.8V 时跳闸、但电池充满电时不能跳闸。

我想知道这是否与热插拔的电池有关。 有没有什么方法我只能插入电池、使其正常工作、而无需连接充电器来清除 UVP 条件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才问到了有关此器件型号的其他问题、并找到了数据表第16页的注释、指出为了使电路正常工作、有时需要短接 V-和 VSS /连接充电器。

    有没有办法避免这种情况?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oneil:

    不幸的是,这种行为尚未被描述,你将无法预测何时会发生。  如数据表中所述、在热插拔电池后、您需要 将 V-和 VSS 短接或连接充电器以确保启用放电电路。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    感谢您的回复。 TI 是否制造一种没有此限制的类似电池保护 IC?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oneil 您好!

    不可以、像这种单节电池保护器需要在 V-和 VSS (或者在 BQ298x 系列中为 PACK+和 BAT+)之间连接充电器或短暂短路、才能使器件退出初始关断状态。  

    否则、DSG 电路可能无法在电池连接期间启用。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙