This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:切换工作模式&SYNC 引脚

Guru**** 2504655 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293645/lm76002-switch-the-operating-mode-sync-pin

器件型号:LM76002

①The LM76002可通过信号切换到"SYNC"引脚、切换工作模式(PFM PWM/外部信号 SYNC)。 LM76002运行时是否可以切换运行模式?
专门
当逻辑 L 施加到 SYNC 引脚并且 IC 内部振荡器在 PFM 模式下运行时、将给定信号切换到900kHz 方波将切换到与该信号同步的操作。
・当给出900kHz 方波且此信号停止且给出逻辑 L 时、IC 内置的振荡器将切换到 PFM 工作模式。

②对 LM76002的"SYNC"引脚施加900kHz 方波且 PWM 操作与该信号同步时、即使 LM76002上的负载降低、PWM 操作也会保持不变?
世界上的某些直流-直流 IC 会在此类情况下运行脉冲跳跃。 我想知道 LM76002的工作原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku:

    感谢您的提问。 一旦偏离线与外部时钟信号同步、就应以该开关频率运行。 当 SYNC 引脚的逻辑出现故障时、器件将在特定超时周期后继续以 RT 电阻器设置的频率运行。 如果不使用同步引脚、则应将其接地。 如需更多信息、请参阅数据表的第7.3.7节。

    当负载减小时、 只要器件仍保持同步、器件就会保持 PWM 运行状态。

    谢谢!

    约书亚奥地利