This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3431-Q1:关于 WDI 脉冲到得太晚时看门狗计时器的复位功能。

Guru**** 2508755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3435-Q1, TPS3431, TPS3436-Q1, TPS3431-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293805/tps3431-q1-regarding-the-reset-function-of-watchdog-timer-when-wdi-pulse-is-arriving-too-late

器件型号:TPS3431-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3436-Q1、TPS3435-Q1 、、TPS3431

TPS3431SDRBR

我们想知道是否有任何看门狗计时器/任何其他可用器件、当 WDI 脉冲到达得太晚或在较长时间内未提供脉冲时、这些器件不会复位(见数据表下面)。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    看门狗的功能是通知软件故障(通常软件在 MCU 冻结时挂起)。 为此、它必须识别并通知故障。 您想进一步解释一下您的看门狗应用吗?  TPS3431-Q1以及我们的新系列看门狗器件 TPS3435-Q1和 TPS3436-Q1提供了广泛的可定制看门狗计时选项以及复位生效计时。

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、  
    我们需要一个确认为低电平的器件、并且在再次提供脉冲输入之前必须保持低电平。 但在 TPS3431中、如果脉冲到达太晚或长时间未提供、器件将复位。

    应用要求:
    如果提供了输入脉冲->输出必须为高电平
    如果未提供输入脉冲/保持低电平->输出必须为低电平并必须保持低电平、直到再次提供脉冲。  

    如果有任何其他满足此要求的器件可用、请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    我们没有通过脉冲启用或禁用的器件。 但我们的 TPS3435-Q1看门狗具有手动复位引脚。 如果此引脚被驱动为低电平、则复位将有效、当连接此引脚时、复位将无效。 这需要将引脚保持为高电平或低电平、而不是发送脉冲启用/禁用器件。

    谢谢。
    约书亚