This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:一般产品查询

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EVM, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291976/bq25756evm-general-product-enquire

器件型号:BQ25756EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25756

大家好、希望你们做得好、  

我对 BQ25750RRVT IC 及其开发套件 BQ25756EVM 有疑问。

这是我们所提系统的方框图。  

我的问题是:  

  1. 您觉得这个申请是否合适? 系统的双向部分将能够以任一方式适当地降压/升压电压、以保持所需的电压和电流。  

负载:需要从电池为负载提供48V 电压和高达20A 电流  

充电: 需要从电池的直流电源(通过芯片)为50V 和高达10A 供电  


2.根据上面的方框图、我们计划使用充电器输入侧和直流电源输出侧的负载来利用双向充电器、以便通过负载对电池进行放电。 使用您的 BQ25756-DESIGN-CAC-V01X2 Excel 电子表格时、我们是否能够将这些计算用于上述详述的系统布局、因为这与您建议的布局不同?  

 e2e.ti.com/.../BQ25756_2D00_DESIGN_2D00_CALC_2D00_V01X2-_2D00_-THA.xlsx

3.我使用的是 BQ25756-DESIGN-CAC-V01X2 Excel 电子表格。 我已‘re我需要的值并收到以下‘d flag’. 它表示最小电感。 我计划使用电感值为3.3uH 的电感器、如上所述。 这样可以吗?或者我是否应该寻找更具规格的电感器(因为我需要更高的电流限制)

4.我还注意到、数据表中有很多输入电压参考是交流 EG:VAC 和 Rac。 我只是想确认我们是否能够将此 IC 及其开发套件用于直流输入电压。  

5.该评估套件指出"BQ25756EVM 的最大输入和输出为55V、最大充电电流为10A "。

我们计划将额定电流仅为16.5A 的电流电感器"IHLP67GZER100M01"与额定电流为30A 的以下电感器"IHLP67GZER3R3M11"进行交换。 在电气和占用空间方面、这似乎可以吗?   

IHLP6767GZER100M01

(原始)

IHLP6767GZER4R7M11

(拟议)

电流额定值 (A)

16.5  

30

电感(uH)

10

4.7

频率-自谐振

(MHz)

9 (从图表)

10.7  

*尺寸与两个"ER"系列匹配

此外、是否存在任何其他需要切换的组件/PCB 更改、以满足更高电流的需求。 最终、FET 和无源器件看起来没有问题。  



谢谢你。 希望你度过美好的一天。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George、您好!

    1、对我来说,这看起来不错。 顺便说一下、这里的负载是多少? 您的负载是否需要连续电压?

    2.是的,您应该能够 使用这些计算,即使您的系统不同。

    3.是的, 这是可以的。  我们在数据表中有2.2µH 的最小电感。 3.3µH 应该能正常工作。

    4.是的,所有输入都是直流的。

    5.是的、该电感器应与 BQ25756配合使用。 请记住、最小 DCR 为1.75 mΩ。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    谢谢你的答复。

    1.负载是定制的电阻加热器。 是、它需要48V 的恒定电压、消耗的电流为10-20A (具体取决于配置)。

    4.完美,只是出于好奇心和未来的工作为什么他们在"AC"上被表示

    5.完美,我们注意到额定电压降低了一点接近我们的喜好,所以把它切换为:  

    IHLP6767GZER100M01

    (原始)

    IHLP6767GZER4R7M01

    (新提议)

    电流额定值 (A)

    16.5  

    25

    电感(uH)

    10

    4.7

    频率-自谐振

    (MHz)

    9 (从图表)

    11

    RDC

    11.6

    4.84

    再次感谢您的回复  

    希望你度过美好的一天。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    很抱歉、我回复的企业帐户错误、  

    在这个回复中、一切看起来是否正常。  

    尊敬的 Ethan:

    谢谢你的答复。

    1.负载是定制的电阻加热器。 是、它需要48V 的恒定电压、消耗的电流为10-20A (具体取决于配置)。

    4.完美,只是出于好奇心和未来的工作为什么他们在"AC"上被表示

    5.完美,我们注意到额定电压降低了一点接近我们的喜好,所以把它切换为:  

    IHLP6767GZER100M01

    (原始)

    IHLP6767GZER4R7M01

    (新提议)

    电流额定值 (A)

    16.5  

    25

    电感(uH)

    10

    4.7

    频率-自谐振

    (MHz)

    9 (从图表)

    11

    RDC

    11.6

    4.84

    再次感谢您的回复  

    希望你度过美好的一天。  

    [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George、您好!

    看起来我不小心将您的问题标记为正在解决的答案。 感谢您对此所持的耐心。

    下面是我对您的问题的解答。

    4.这是一个好问题。 我必须对其进行研究。

    5.该电感器也将与 BQ25756 IC 配合使用。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    E·加洛韦