This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:SoC

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293638/bq40z80-soc

器件型号:BQ40Z80

仪表板窗口显示电量百分比不准确

具体描述:
在经过golden learning后,电量显示百分比已经是准确的,但是我又重新在已经学习成功的基础上错误的校准了一次电流,复位后,电量显示立马不准确了,由原来正确的30 %变为7 %  

所以我想问问有经验的技术人员,这种情况下该怎么让BQ studio上位机中Dashboard 窗口重新显示正确的电量百分比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当器件复位时、监测计将进行 OCV 测量、如果电芯的状态发生变化、则会报告不同的 SOC 值。 电量监测计还依赖 EOC 处的最后一个 DOD 来更新 QMax、如果这一个不同、则会更新错误的 QMax 值。  

    我建议完全充电。 此时、电量监测计将在充电结束(EOC)时更新 DOD、并将发生有效的 QMax 更新。

    此致、
    何塞·库索