主题中讨论的其他器件:TPS65988、
大家好、
[请求]
您能否提供最新的 GPIO 辅助功能表(GPIO_MUX_SEL)? 因为并不清楚哪个 GPIO 引脚与寄存器中的哪个位相对应。
[背景]
一些 GPIO 具有辅助功能、可通过 GPIO_MUX_SEL 寄存器对其进行设置。 技术参考手册中的表3-73 列出了该寄存器的详细信息。

不过、 数据表中的表5-1 (引脚功能)和 TRM 中的表3-73中的某些 GPIO 并不一致。
例如...
- I2C3_IRQ (GPIO7)、 C_USB_P (GPIO18)、 C_USB_N (GPIO19):未在表3-73中列出。
- 表3-73 显示了 SWD_CLK/SWD_DAT。 但数据表中没有关于这些函数的解释。
此 线程提到 GPIO12/13具有 SWD 功能。 - 一些函数名不同。 例如、PWM 与 DSM_PWM1、SPI_MISO 与 SPI_PICO
- 表3-73中 GPIOn 的18与 GPIO5和6的设置有关。
顺便说一下、TPS65987D 数据表的图5-1看起来不正确。 它与 TPS65988的 FIFO 是相同的。
此致、
太田麻吾