This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS6521908 &TPS6521902:输入电源轨的当前详细信息

Guru**** 2812405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293349/tps65219-tps6521908-tps6521902-the-current-details-of-the-input-power-rails

器件型号:TPS65219

您好!

我们需要 PMIC、 TPS6521908和 TPS6521902的输入电源轨的电流要求详细信息  

谢谢。

此致、

梅里亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meria:

    为 PMIC 供电的前置稳压器所需的额定电流将取决于应用中所需的预期最大电流/功率。 客户可使用TPS65219效率和热估算器来计算 PMIC 的总功率损耗。 如果您为 AM62或 AM64供电、处理器 EVM 使用额定电流为6A 的前置稳压器为 PMIC 供电、仅供参考。

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    是的、我们正在使用 PMIC 为 Sitara 处理器 AM6232ATCGGAALW 供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我之前的邮件中提供的信息解答了您的问题、请单击"已解决"选项、以便我们关闭此 TT。 谢谢!

    谢谢。

    布伦达