This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3525A:OSC 引脚连接470pF 或10k 至 GND

Guru**** 2813535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293499/uc3525a-osc-pin-connect-470pf-or-10k-to-gnd

器件型号:UC3525A

如果 OSC 引脚连接到470pF 或10K 电阻接地、使用 UC3525时是否有任何问题? 谢谢

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    OSC 引脚是可以用于检查振荡器信号和检查/验证开关频率的引脚。 将电容器或电阻器连接到该引脚并不常见。 您可以将其保持悬空。

    -RT 和 CT 引脚用于将电阻器(RT 引脚)从 Vref 引脚连接到对 CT 电容器(CT 引脚)充电、设置振荡器信号的导通和关断时间以及设置开关频率。  请查看数据表的公式(1)。

    谢谢你。