This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:VIN 和 Vout 之间的关系。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293632/tpsm63610-vin-and-vout-relationship

器件型号:TPSM63610

大家好、  

当 Vin 为12V 时、TPSM63610能否输出12V?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamamoto-San、

    此器件是降压转换器、无法实现100%占空比。

    如果输出电压为12V、但输入电压接近输出电压、则器件将处于压降模式。

    输出电压将以线性方式低于输入电 压减去二极管压降。

    此致、

    吉米