This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:EN/SYNC 问题

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293376/lm61460-q1-en-sync-problem

器件型号:LM61460-Q1

大家好、

我的客户不想在轻负载条件下使用 PFM 模式、而是想使用 FPWM。 因此、它们在轻负载下在 EN/SYNC 引脚上输入 PWM 波形。

他们担心这会导致异常情况、因此他们将 EN 引脚设置为高电平30ms、然后将其更改为 PWM。 可以吗?

我在下面放置了实际波形。 请检查一下。

VIN = 12V VOUT = 8.5V IOUT = 50mA

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    有关 EN/SYNC 同步、请参阅第9.3.2节。

    最简单的方法是将一个 RENT 电阻器上拉至 VIN、以便 EN 为高电平、并且器件调节到由 RT 设置的电阻器。 然后、通过交流耦合电容器在 EN/SYNC 引脚上设置外部时钟源、从而将器件从 RT 模式切换到同步模式。 请注意、建议在器件完成正确的启动排序后执行此同步。  

    然后、同步后、器件将进入 FPWM 模式。  

    另外、如果他们需要始终处于 FPWM 模式的器件、则可以选择即使在启动期间也始终处于 FPWM 模式的 AFS 型号。

    此致、

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我知道数据表中给出的解决方案。 但是、他们的项目现在处于生产状态、这意味着他们无法再更改硬件。 他们会发现自己的负载无法在 PFM 模式下正常运行。 他们只想通过更改软件来解决问题。 因此、他们想知道是否可以像这样输入 PWM。

    我将要求他们在将来的电路板中更改 AFS 器件。  

    但对于带有 AAS 器件的电路板、它们是否能够输入 PWM 波形以在 FPWM 模式下运行? 他们不想更改硬件。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的、他们可以输入 PWM 波形以在 FPWM 下运行、我不认为他们的当前权变措施解决方案有问题。

    您之前提供的真实波形显示了器件正在调节到8.5V 输出、而 SW 节点似乎会锁定到 EN/SYNC 外部时钟并在 FPWM 中切换。  

    只要在 PFM 中针对此器件执行正确启动排序后提供外部时钟、外部时钟就能够同步 SW、这正是我在波形中看到的。  

    此致、

    吉米