This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74901:替代 TPS74401KTWR 时的帮助

Guru**** 2385710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293760/tps74901-help-with-replacing-tps74401ktwr

器件型号:TPS74901

你好。 我们目前 在设计中使用 TPS74401KTWR。 建议过渡到等效的 TPS74901KTWR。  

我正在对数据表进行清理、以寻找差异。 我注意到在 TPS74901KTWR 数据表中、最小输入电压指定为 Vout+Vdo。 但它在 Vdo 下方的括号中包含 Vin、这表明 Vdo 为 Vin。 但这意味着 Vin 需要大于 Vout+Vin? 这怎么可能呢? 我认为我读错了、因为 Vdo 应该是 Vdrop out。

如何获得该值?

我还看到"(2)压降定义为当 VOUT 比标称值低3%时从 VIN 到 VOUT 的电压。"

例如、我们当前的设计有两个条件。

1.Vbias = 3.3V、Vin=1.8V、Vout=1V

2.Vbias = 3.3V、Vin=1.8V、Vout=1.2V

谢谢。

罗德尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodney、您好!

    它应读取为 VDO (VIN)和 VDO (VBIAS)、即 VIN 和 VBIAS 的压降电压。 如果(VIN)和(VBIAS)与其他线路在同一条线路上、但空间不够、这一点可能会更清楚。

    在两种情况下、"当 VIN 低于 VOUT + 1.62V 时、需要偏置电源"是 VBIAS = 3.3V 满足的、并且满足2.7V 的最小偏置电压、因此这两种设计情况都很好。

    此致、

    尼克