请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25730 如果未物理连接电池、 BQ257XX 器件是否可以:
• 是否使用直通模式(PTM)向系统发送20 [V] 3 [A]或更少?
。
如果 电池通过物理方式连接、但拉 电流受到限制、
(这样一来、没有足够的电源来为系统供电、比如当有 USB 但没有 USB PD 时)、
是否可以:
•电气隔离电池(禁用充电+放电)、以确保 系统获得最小功率?
••(这会完全干扰任何现有的标准保护功能吗?)
。
如果是这样、如果 电池物理连接但电气隔离(充电+放电 被禁用)、是否可以:
•是否使用直通模式(PTM)为系统提供电池电压以外的电压?
••(这种(非额定电池电压)在进行电气隔离时是否对电池完全不安全或有害?)