This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:BQ257XX:具有 PTM (直通模式)的 USB PD (电力输送)

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25730EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293458/bq25730-bq257xx-usb-pd-power-delivery-with-ptm-pass-through-mode

器件型号:BQ25730

如果未物理连接电池、 BQ257XX 器件是否可以:

• 是否使用直通模式(PTM)向系统发送20 [V] 3 [A]或更少?

如果 电池通过物理方式连接、但拉 电流受到限制、
(这样一来、没有足够的电源来为系统供电、比如当有 USB 但没有 USB PD 时)、
是否可以

•电气隔离电池(禁用充电+放电)、以确保 系统获得最小功率?

••(这会完全干扰任何现有的标准保护功能吗?)

如果是这样、如果  电池物理连接但电气隔离(充电+放电 被禁用)、是否可以:

•是否使用直通模式(PTM)为系统提供电池电压以外的电压?

••(这种(非额定电池电压)在进行电气隔离时是否对电池完全不安全或有害?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    我认为这可能适用于您提到的情形。 如果检测到任何故障、BQ25730可以无缝转换至降压/升压模式。 仍然、我建议您订购 BQ25730EVM、并试用一下。  

    www.ti.com/.../BQ25730EVM

    此致、