This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810EVM-745:包括传统连接的充电操作

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS25810, TPS2514A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287581/tps25810evm-745-charging-operation-including-legacy-connectivity

器件型号:TPS25810EVM-745
主题中讨论的其他器件:TPS25810TPS2514A、TPS65988

您好、专家!

请告诉我 TPS25810EVM 中安装的 TPS25810和 TPS2514A 的充电操作。

有关详细信息、请查看随附的文件。

[概述]

・BC1.2_SDP、DCP 检测方法

・充电电流控制方法或电流测量方法(包括条件等)

此致、

N·奥斯穆


e2e.ti.com/.../USB_2D00_TypeC_5F00_Charging-operation-confirmation-results.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关更多详细信息、请查看 EVM 用户指南!

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvuai0

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的答复。

    我已确认 EVM 用户指南并已进行此查询。


    对于传统连接、我认为充电电流是通过检测 D+/D-的状态来控制的。
    请告诉我当 Type-C (D+/D-=OPEN)和 BC1.2 (SDP、DCP)时 D+/D-和 CC1、CC2的电压波形。

    此致、
    N·奥斯穆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以检测 BC1.2、但不驱动它们。 外部设备的应用。 进入 BC1.2后、我们将 D+/D-连接设置为 TPS65988的开漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 TPS25810EVM 中安装的"TPS2514A "是目标器件、但我错了吗? (EVM J15短接)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错。 我只是不理解你的请求:

    请告诉我 Type-C (D+/D-=open)和 BC1.2 (SDP、DCP)时 D+/D-和 CC1、CC2的电压波形

    如果您需要有关 TPS25810EVM 的信息、我们非常乐意为您提供帮助! 如果您想咨询协议的工作原理、我建议您在 USB 网站上查找该协议以了解更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的要求不清楚。
    目标为"TPS25810EVM"、但我想知道"TPS2514A "。

    摘自"TPS251xx USB 专用充电端口控制器"
    安装在 TPS25810EVM 中的 TPS2514A 还具有自动检测功能、
    我想在 D+/D-短路时它会切换到短路模式。

    如果您检查波形、无论 D+/D-=开路或短路、电压电平都相同。
    (D+/D-= 2.7V/2.7V)

    ① Ω 的短模式开关条件是否仅用于将 D+/D-通过0连接到200Ω(最大值)?
    ②如何确认我已切换到短模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ①短模式切换条件仅用于将 D+/D-与0连接到200Ω(max)?

    这是正确的、是用电器件进行 DCP 检测所必需的。 我建议查看 TPS2514A 数据表、该数据表解释了2.7V 何时适用于这两种器件:

    ②如何确认我已切换到短模式?

    如果您在 D+/D-上看到2.7V 电压、则这是短模式存在的良好指示! 这是一个模拟器件、因此只要上电、它就会工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25810EVM 的电路配置(安装部件)为 TPS25810 + TPS2514A。

    我知道5V/3A 充电和其他传统连接可以控制充电电流。

    如果您短接 D+/D-或在开路时检查输出波形、两者的 D+/D-上都具有2.7V 电压。

    开路和短路时、端口类型识别如下。

    "你怎么知道的?

    或者二者是否都匹配2.7V 的 D+/D-、我检查的方式是否正确?

    D+/D-=短路-> DCP:1.5[A]

    D+/D-= OPEN ->  Type-C:3.0[A]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何判断它?

    您是否在问如何确定连接是 Type C 还是 DCP?

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、就是这样。

    我已经连接了一个负载电阻器并检查了电流、但我无法了解运行规格。

    对于给您带来的不便、我们深表歉意、感谢您的理解。

    Niwa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题! 只是想确保我们谈论的是相同的问题。

    因此、在查看这两个器件的数据表后、我认为无法确定连接是 DCP 还是 TypeC。 要确定这一点、需要采用某种外部设计。