This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:原理图审阅

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292456/tps25983-schematic-review

器件型号:TPS25983

您好!

您能帮助查看下面的原理图吗? 谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我会检查一下、并在下周早些时候通知您。

    此致、

    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我检查了您的原理图。 我发现您没有在 EN/UVLO 引脚上使用电阻分压器。 EN 引脚上的+9V 电压将超出绝对最大值。

    "OVP_24V CUT"是否意味着您希望将 OVLO 保持在24V? OVLO 的电流值为13.8V。 对于24V OVP、您需要将 R348更改为大约52.63K。

    此致、

    阿鲁什