主题中讨论的其他器件:LMZ14201
您好!
我们目前正在使用 LMZ14201 IC 设计转换器电路、Vin=24V、Vout=15V、最大负载<1A (IC 支持高达1A)、启动时间为0.5ms、考虑 Css=4.7nF
首先、我们尝试了使用 TI 网站 https://www.ti.com/product/LMZ14201H#design-development 上提供的仿真包。
不过、在 RFBT = 34K 时、RBBB = 1.91K 以生成 Vout = 15V、考虑 Cout = 2x 10uF、我们在线路调节(18V 至24V)期间读取 Vout = 14.73V 至14.89V、启动时间为2.2ms 
此外、还对 EVL 板尝试相同方法、但在低负载(0.1A 至0.3A)期间的 Vout 测量值为16V、在最大负载(0.7A - 1A)时 Vout =~15.3V
Q1:该 IC 是否能够将输出电压转换为接近 Vin 的电压(在上述情况下为24V 到15V)。
连接仿真电路和结果 以供参考。