请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25756 在 BQ25756 EVM 硬件设计中、如果 REGN 连接到 DRV SUP、是否需要 D2和 D3?
一般的 BQ25756 EVM 硬件设计和 BQ25756芯片是否适合从14VDC 电源以20AH 为45AH、PowerSonic PSL-12450 LiFePO4型电池充电? 并在反向模式下为系统负载提供10A 时的14VDC?
我无法在电池上安装热敏电阻、在这种情况下、从 REGN 和接地之间的分压器为 TS 提供多大的电压?
谢谢!