This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3133:REF3133和 REF3133-Q1在电气方面是否相同?

Guru**** 2500315 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292209/ref3133-ref3133-and-ref3133-q1-electrically-identical

器件型号:REF3133

大家好、

从更广的意义上讲、这个新线程与这个线程有关:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248773/ref3133-defective-ref3133/4752492?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ref3133#4752492

我的问题是:REF3133和 REF3133-Q1在电气方面是否相同?

这两个数据表未显示规格中的任何差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    不同之处在于 REF3133-Q1符合 AEC-Q100标准。 可以在数据表的产品页面中的"功能安全信息"下找到更多信息。

    https://www.ti.com/product/REF31-Q1

    https://www.ti.com/lit/fs/sbva068/sbva068.pdf

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    感谢您的回答。

    我非常了解 Q1的含义。 但这不是我的问题。 问题是、我是否可以将 REF3133替换为 REF3133-Q1、而无需进行其他开发和测量。 问题在于 REF3133-Q1是否是 REF3133的100%直接替代器件。

    背景如下:我们在无需符合 AEC-Q100标准的应用中使用了 REF3133。 遗憾的是、我们的 REF3133存在缺陷、正如您在打开我的链接时所看到的。 一种补救措施是在下一次焊接时用 REF3133-Q1替换 REF3133、以希望 REF3133-Q1不会出现与 REF3133相同的缺陷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    将 REF3133替换为 REF3133-Q1可提供相同的性能。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    这些都是好消息。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我对您有所帮助。 如果您遇到任何其他问题、请告诉我。