This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63604:如何进行可调 SW 压摆率控制?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292455/tpsm63604-how-adjustable-sw-slew-rate-control-works

器件型号:TPSM63604

您好!

我想知道可调 SW 转换率函数是如何工作的。  就我而言、降低压摆率的一种方法是增大栅极电阻器、此功能是否也可以这样工作?

如果是、则与自举电路相比、数据表中的 Rboot 仅会增加 Cboot 的充电时间、而不会增加栅极电阻器。 您能解答我的疑问吗? 非常感谢。

    

此致、

陈义山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    在 RBOOT 引脚不会影响栅极电阻值的情况下、我认为您是正确的、但它会对降低驱动电路的压摆率产生一些影响。

    请参阅此 RBOOT 电阻器设计注意事项手册

    希望这对您有所帮助。

    亨利