请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM63604 您好!
我想知道可调 SW 转换率函数是如何工作的。 就我而言、降低压摆率的一种方法是增大栅极电阻器、此功能是否也可以这样工作?
如果是、则与自举电路相比、数据表中的 Rboot 仅会增加 Cboot 的充电时间、而不会增加栅极电阻器。 您能解答我的疑问吗? 非常感谢。
此致、
陈义山
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道可调 SW 转换率函数是如何工作的。 就我而言、降低压摆率的一种方法是增大栅极电阻器、此功能是否也可以这样工作?
如果是、则与自举电路相比、数据表中的 Rboot 仅会增加 Cboot 的充电时间、而不会增加栅极电阻器。 您能解答我的疑问吗? 非常感谢。
此致、
陈义山
您好、Yishan:
在 RBOOT 引脚不会影响栅极电阻值的情况下、我认为您是正确的、但它会对降低驱动电路的压摆率产生一些影响。
请参阅此 RBOOT 电阻器设计注意事项手册。
希望这对您有所帮助。
亨利