This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:外部时钟同步

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28251, UCC28250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287010/ucc28251-external-clock-sync

器件型号:UCC28251
主题中讨论的其他器件: UCC28250

您好!

我已将控制器的外部电路配置为在初级输出上获得占空比为45%时的90KHz。  因此 RT ~82k Ω 和外部 PWM 施加在该电阻器上。

测试条件#1:以电路配置运行:90KHz 和45%占空比。  

控制器在90KHz 和45%占空比下按预期运行。

测试条件2: 如上所示运行时、 在 RT 电阻器上施加外部同步 PWM (220KHz @ 50%占空比)。

控制器可在输出端提供110KHz PWM 以及49%的占空比。

测试条件#3:但一旦您移除同步 PWM、控制器就不会恢复到由电阻 RT 设置的 PWM 频率。  

在19%占空比时观察到的 PWM 频率为38KHz。

为什么  在移除同步 PWM 后、控制器不会以90KHz 的频率返回到 PWM?

我可以看到斜坡的峰值电压约为2.92V。 在测试用例1和2中、斜坡峰值电压为2.1V。 为什么现在即使由 Vref 供电、斜坡峰值电压也增大了?  

原理图屏幕截图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是如何向 RT 引脚发出 SYNC 信号的? 您能否在 RT 引脚上展示您的电路和信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYNC 信号由 MCU 引脚驱动。 它是具有50%占空比的220KHz PWM。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能展示一下电路吗? 当您删除 SYNC 信号时、您是如何删除的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 由微控制器引脚生成、有一个50欧姆的串联电阻器。 它直接驱动 RT 引脚。

    注意:由于测试设置限制、它确实具有较长的双绞线。   

    下面是屏幕截图:

    我想知道当我们禁用 PWM 时、微控制器是否正在下拉其引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    取消 SYNC 后、50欧姆电阻是否接地? 您能否手动打开50欧姆电阻进行检查?

    我怀疑50欧姆接地、因此 RT 自设置电阻值实际上变为50欧姆、而不是预期的频率设置值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     那么、如何将 MCU PWM 与控制器连接?
    我尝试了串联高阻值电阻器、以便它不会改变 Rt 引脚看到的结果电阻、但它不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一种方法是使用 MCU I/O 三态引脚、如果 MCU 具有三态 I/O 引脚、则具有高阻抗。

    另一种方法是在 SYNC 源和 RT 引脚之间串联一个二极管、因此当禁用 SYNC 时、I/O 引脚接地、同时二极管阻止或通过二极管将 RT 引脚与 GND 隔离。

    第三种方法是将反向连接的二极管添加到 RT 引脚、然后使用电容器耦合到 SYNC。

    通常上述方法之一应该起作用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您尝试过的电路和相关波形、以帮助您找到为什么不能解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我稍后尝试了两件事、但仍然面临相同的问题:
    方案1:串联二极管  
            它与 PWM 同步。 移除 PWM 后、它达到38KHz。


    选项2:与反向连接二极管串联的电容器

         同步时、我 在 SYNC 模式下观察到频率变化。 移除 SYNC 后、开关频率变为38KHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    方案1、这可能是由二极管反向漏电流造成的。 您能否首先在不同步的情况下进行测试、但使用二极管反向连接从 RT 引脚到 GND、看看您是否可以为该值未同步设置化石? 这种方法有助于将二极管泄漏电流效应添加到 fosc 设置中。

    使用了什么二极管? 您能否寻找具有较小泄漏的二极管。

    选项2、C1需要放电路径。 但是、由于选项1效果更好、让我们重点看看选项1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、一个小时后就可以回复您了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选项1:  
    当以下二极管与 RT 以反并联方式连接时、开关频率为92kHZ。  


    二极管: PMEG4010CEH
    我将检查封装 aka 泄漏电流较小的二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    之前、我要求手动移除/打开50欧姆电阻器、以便从 MCU 断开连接、以查看化石是否恢复到 RT 设置值。 您试过这个吗? 如果 ok fosc 返回到您的 RT 设置 fosc?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在就尝试了。 我手动将 PWM SYNC 连接到控制器、然后它得到同步。 只要我手动拔下导线、PWM 频率就会变为38KHz。  

    看起来控制器不允许从 SYNC 到 RT 电阻器的转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、这就是我的想法。

    IC 可以根据您的测试使用 RT 引脚上的反向并联二极管。 二极管保持这种状态。 通过一个100pF 电容器将 SYNC 连接到 RT、以查看是否可以进行同步。 然后、手动从100pF 电容器中移除 SYNC、以查看是否有 fosc 返回到 RT fosc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、当您移除 SYNC 或添加 SYNC 时、100pF 的另一端仍连接到 RT 引脚、因此会手动从100pF 侧添加或移除 SYNC、而不会连接到 RT 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在就开始测试了。 测试结果仍然相同。 频率保持在38 kHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、让我进行一些测试、看看要做什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在寻找任何可能的方法来使其正常工作、我认为您使用 MCU 进行 SYNC、MCU I/O 引脚始终连接到 RT。 您是否仍可以使用 MCU 将 fosc 更改为 RT 引脚编程的 fosc 值、而不是关闭同步?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来更深入地探究一下这个选项。

    以下是 更多测试结果:
    1.当控制器通过 RT 电阻器工作时、RT 上的电压为0.867mV
    2.当控制器由外部时钟输出时 RT 处的平均电压为~ 827mV
    3.移除外部时钟后,该引脚电压保持在200mV 左右。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以更改为 UCC28251的新单元、以查看是否有任何差异。  

    此外、还应考虑是否可以使用 MCU 始终设置 fosc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我做了一些测试。 基本来说、我发现我的电路板以前用于测试 RT 同步。 看来您需要使用一个100k 欧姆的电阻器来连接 RT 引脚和同步源。 我的观察结果是可以在连接时同步、并在断开100k Ω 电阻后返回到 RT 设置化石。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的几个波形捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了几种不同的电阻组合、包括100千欧、它对我不起作用。 请注意、我使用的是 UCC28251、而不是 UCC28250。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同步功能应该相同。

    您能否提供您认为"不工作"的详细信息并展示您的 RT 引脚波形和同步波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法正常工作:-->移除外部同步 PWM 后,控制器工作频率为38kHz。  

    我昨天取得了以下测试结果。 我仍在研究这个问题。

    当通过 RT 电阻运行时:


    从外部 SYNC PWM 运行时:

    注意:我在控制器的输出端连接了电平转换器、以获得15V PWM
    CH1:一个来自控制器的 PWM 输出
    CH2:电平转换器之后的 PWM 输出
    CH3:RT 引脚电压
    CH4:电平转换器之后的另一 PWM 输出


    3.当移除外部 SYNC 后,CH3上的平均电压约为0.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我怀疑您的 SYNC 信号太强。 您是否能够实现与我的同步类似的同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为不需要更多的支持、因为很长一段时间内没有进行沟通。 我将关闭该主题。 你可以重新打开这个主题、或者在需要时创建一个新的主题。